{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Why is it not possible to connect UnityLoader or to connect a Web page to a virgin "M580" PLC?

When using for the first time a PLC "M580xxxx" , the FTP and HTTP ports are CLOSED.

=> As a consequence, on a "virgin" M580 it is NOT possible to:

  • Connect UnityLoader.
  • Open the web page of the CPU.

This new policy will apply from BMeP580xxxx FW version 2.20.

To enable these ports, just download an application in which the option "FTP" and/or "HTTP" are enable. (security tab)
For M580 PLC range Firmware over 4.xx, the tool to use is no more Unityloader but "Ecostruxure Automation Device Expert".

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군