{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can the SD card in the M340 CPU be accessed via the NOE or NOC using FTP
Issue
Can the SD card in the M340 CPU be accessed via the NOE or NOC using FTP

Product Line
M340

Environment
Windows 10

Resolution
The answer is no.

The SD card in the M340 CPU can only be accessed if you are directly connected to the CPU.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군