{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How is the OPR parameter scaled on the ATV71 series drive?

Article available in these languages: 스페인어

Issue:
Scaling the Analog Output when using Output Power on an ATV61/71.

Product Line:
ATV61/ATV71

Environment:
All models, All serial numbers

Cause:
N/A

Resolution:
The output power (OPR) function is scaled between 0 and 2.5X the NPR (Rated motor power) setting under menu 1.1 (Simply Start).   This parameter should be set to match the horsepower or KW rating of your motor in order for the output scaling to be accurate.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군