{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Why there is no Test Certificates available for Easypact MVS / CVS in BlokSeT Evo?

Article available in these languages: 터키어

Easypact MVS / CVS is not tested in BlokSeT because,
  • The dimension and mounting of the MVS / CVS is exactly identical to NW or MTZ / NSX.
  • Thermal characteristics, power loss and current path of MVS / CVS is same with the tested design of NW or MTZ / NSX.
  • The short circuit rating of the MVS / CVS is less than Blokset Icw
In this situation, as per the below clauses of IEC 61439-1 :2011 the BlokSeT with MVS / CVS complies to IEC 61439-1 & 2.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군