{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How do I activate and configure the I/O Scanner on the Altivar Process Drive?
Issue:
Activate  and configure the I/O Scanner on the Altivar Process Drive.

Product Line:
Altivar Process Drive

Environment:
All serial numbers for Altivar Process Drive

Cause:
To configure I/O scanner tables

Resolution:
On the Altivar Process the I/O Scanner cannot be activated or configured through the keypad or the Web Server.
The Web Server is for monitoring only.
The I/O Scanner can only be configured through the Somove software.

Somove
When connected to Somove go to [Parameters Lists] tab, [Fieldbus] menu, then click on [Port - Modbus TCP]

Drive I/O Profile will allow you to configure I/O scanner input/output tables of up to 32 registers
To read and write to each table you will still have to configure you PLC with Unit ID 255.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군