{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

What is the standard overload range for form H30 on an 8536 type S starter?

Issue:
SSOLR code for 8536 type S Starter

Product Line:
NEMA Type S starters

Environment:
Type S Full Voltage Contactors and Starters

Resolutions:
The standard overload range will depend on the starter size.  Note the range can be changed.  Check the Digest for details on modifying the form.
Size0001234567
(SSOLR comes standard)
Amp Range3-96-189-2715-4530-9045-13590-270180-540270-810

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군