{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the maximum available current on ATV12 Drive 24Vdc Power Supply?
Issue:
Maximum available current on ATV12 Drive 24Vdc Power Supply

Product Line:
ATV12, Altivar 12

Environment:
All

Cause:
N/A

Resolution:
Maximum customer current available is 100 mA (+ 24 VDC -15% +20% protected against short-circuits and overloads).

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군