{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the difference between the Quantum 140CPU53414 and 140CPU53414A PLCs?
Due to lack of components, the 140CPU53414 went through a re-design and that's why the part number changed to 140CPU53414A. This redesigned version of the controller was designated with an "A" at the end of the part number. This version is functionally identical to the standard version (non-"A").

However, If you are using the module in a hot standby topology, then you must use either two non-"A" models or two "A" models.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군