{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Is there an EDS file available for the M221?
Issue:
Is there an EDS file available for the M221 Ethernet/IP communications?

Product Line:
TM221

Resolution:
Yes, the EDS file for the M221 is located in the installation path of Somachine Basic \Firmwares & PostConfiguration\M221

Please note that EDS file will need to be modified to match your settings in the Somachine Basic for Ethernet/IP configuration.
Attached is the EDS file and the instructions to modify the EDS file.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
Instruction for EDS File Modification.pdf [68.42 KB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군