{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What are the specifications on R1 and R2 Relays for ATV61 or ATV71 Drives?
Issue:
ATV61/ATV71 specifications on R1 and R2 Relays

Product Line:
ATV71, ATV61, Altivar 61, Altivar 71

Environment:
All

Cause:
NA

Resolution:
R1A  N/O contact
R1B  N/C contact
R1C  Common point C/O contact of programmable relay R1
R2A  N/O contact
R2C  Common Point C/O contact of programmable relay R2

• Minimum switching capacity: 3 mA for 24 Vdc
• Maximum switching capacity on resistive load:
5 A for 250 Vac or 30 Vdc
• Maximum switching current on inductive load (cos ϕ = 0.4 L/R = 7 ms):
2 A for 250 Vac or 30 Vdc
• Reaction time: 7 ms ± 0.5 ms
• Service life: 100,000 operations at max. switching power

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군