{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Why is the refresh tags section of ENM 8.3.1 not populating the tags or the alarms are not coming in?
Issue
Alarms are not coming into ENM or the Refresh Tags will not show the PME OPC server in the refresh tags

Product Line
Event Notification Module 8.3.1

Environment
Power Monitoring Expert 8.1 or Power Scada Expert 8.1

Cause
There was an issue with the new alarm proxy interfacing properly with the Event Notification Module

Resolution
*Warning: Take backups of any files prior to modifying them. Ensure the backups are in a location that will not be overwritten (i.e. the Desktop).


The ENM Patch below will upgrade ENM 8.3.1 to 8.3.2, which will resolve the issue. This patch only applies to ENM 8.3.1 and PME 8.1.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
PME8.1_Hotfix_ENM 8.3.2.zip [17.17 KB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군