{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How configure VMWare in mode NAT and SoMachine for M251 communication via ETH 2 port
Use the following method with the VMWare configured in NAT mode:

1. Configure SoMachine the communication via "active path":

2.In the Communication Settings window , add a gateway and use the IP address of the
physique PC.

3.Select the new gateway and  Scan it

4. Now you can connect to the M251

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군