{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How to set PC system time from Vijeo citect without going to windows Environment ?
Copy below script in Cicode editor and call function from button on page. Once form is displayed, you may change the system date time manually.
Timeset() cicode function is used to set system time from scada. Read help for more info on this function.

FUNCTION
SETPC_Time()
STRING Timevar,sdate,stime;
INT hform;

hform = FormNew("Set Date/Time",35,5,1);
FormInput(0,0,"Enter Date  ",sdate,10);
FormInput(0,1,"Enter Time  ",sTime,10);
FormButton(2,2,"   OK   ",0, 1);
FormButton(15,2," CANCEL ",0,2);
FormPrompt(1,3,"Note : Enter Date in DD/MM/YY format");
FormPrompt(1,4,"Note : Enter time in HH:MM:SS format");
FormGetData(hform);
FormRead(0)= 0;
TimeSet((StrToTime(stime) + StrToDate(sdate)));
END

Note :-  Make sure that Regional DATE and TIME settings in PC is set to DD/MM/YY & HH:MM:SS format. Else above code will  fail to set date and time.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군