{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How many expansion slots can be installed on the Altivar Process Drives?
Issue:
Expansion slots available with the Altivar Process Drives

Product Line:
Altivar Process Drives

Environment:
All serial numbers for Altivar Process Drives

Cause:
N/A

Resolution:
The Altivar 600/900 Process has 2 expansion slots:
  • Slot A (Right)
    • Legacy communication options
    • Advance Ethernet (only for ATV600)
    • IO Extension Module (VW3A3203)
    • IO Relays (VW3A3204)
  • Slot B (Left)
    • IO Extension Module (VW3A3203)
    • IO Relays (VW3A3204)
    • Encoder Module (only for ATV900)
  • Slot C (Top) - (VW3A3800 - Only for ATV900)
    • IO Extension Module (VW3A3203)
    • IO Relays (VW3A3204)
    • Safety option “premium” (VW3A3802)

Control electronic size does not change (even with 2 expansion cards used).
It is not possible to use the same expansion card twice and maximum one communication card is allowed.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군