{}

브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Is there a way in Sepam 40 to know the status of the breaker via communication?
A MES module is needed to read the status of the breaker and then the “circuit breaker control” function should be activated. Input I11 is used to monitor the open position while input I12 monitors the closed position. Then read the input via Modbus communication.