{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
PM5560 mailbox registers
The mailbox registers (5580 -5679) are used to store any user data values within UINT16 (0-65335) size by write command through Modbus application.The written user data values can be readable by using the same registers.Any Modbus application can be used for this read and write function.

So basically those registers are for keeping and referring any downstream meters values by writing in this registers.

슈나이더 일렉트릭 Korea