{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
When do the cooling fans run on the ATV630 Process Drives?
Issue:
Cooling fans run adjustments on ATV630 and ATV930 Process Drives

Product Line:
Altivar ATV630 and ATV930

Environment:
All

Cause:
Wants to know when the fans run on the drive.

Resolution:
The fans for the drive up to 90kW can be run in 3 modes :

- Standard : at run order
- Always : the fans run permanently
- Economy : The fans run according to the drive thermal state

For the drives upper than 90kW, the fans run only at run order.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군