{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Is it possible to extend the distance between BCPM CTs and the adapter board?
It depends on which CT's your are referring to. The split-core branch CT leads can be extended to a maximum length of 6 meters without losing accuracy.
The 1VAC AUX CT leads can be extended to 30.5 meters.

슈나이더 일렉트릭 Korea