{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How many BMENOC0321 can be configured in a Unity project

A maximum of 2 BMENOC0321 modules can be used in the local rack of the M580 system to provide Ethernet transparency between a control network and field devices.
Note: If 2 BMENOC0321 are in the same rack only 1 may have IP Forwarding enabled.

Note - The BMENOC0321 can also be used ian a M580 Hot standby system. The M580 Hot Standby uses two physicals modules. One in the Primary rack and another in the Standby rack

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군