{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How do you set up the ATV320 drive so that the digital DO output controls output contactor command OCC?
Issue:
Set up the ATV320 drive so that the digital DO output controls output contactor command OCC.

Product Line:
ATV320

Environment:
All

Cause:
Wants to set up the DQ or DO so that it controls the a output for OCC.

Resolution:

Wiring:
Jumper +24vdc to DQ+
Wire your + side of your relay coil to DQ-
Wire the other side of the coil to Com

Programming:
In the Application Function Menu, set OCC to DO1

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군