{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the part number for an Apogee P1 option card for the ATV630/ATV930 drive?
Issue:
Part number for the Apogee P1 option card for the Process drive

Product Line:
ATV630 and ATV930

Environment:
All

Cause:
Attempting to add the ATV630 to a Apogee network.

Resolution:
There is currently not a Apogee P1 option for the ATV630 or ATV930 process drives.  Consider using a 3rd party's gateway to an embedded protocol.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군