undefined [object Object]
{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
The XXMIT 'Retry Limit' parameter (RETRYLMT) does not work on the Unity Momentum PLC
Issue
This resolution describes the issue that occurred with the RETRYLMT parameter on XXMIT Function Block and its solution.


If configuring an XXMIT Function Block in a Unity Momentum PLC using Unity 8.1, 10, or 11, the RETRYLMT function would not work.  Regardless of the value assigned to this parameter, there would be no Retries of the message in the event a communication error occurred.


Product Line
171CBU78090

171CBU98090
171CBU98091

Resolution
The solution to the XXMIT Retry issue is to upgrade the project to Unity 11.1 and update the PLC firmware to version 1.3 IR4.



슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군