{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the syntax / URL / script for opening directly an object from PLC application program accessible via webpage of BMENOC0311
The program viewer information should be enabled in the Unity application under tools > Projects Settings > PLC Diagnostics.
The firmware loaded in BMENOC0311 should be equal or above V2.07

The syntax / URL / Script is as follows
http://{IP_ADDRESS.EN_US}/#monitoring/plcpv?showConsole=0&showTreeview=0&section=Section_Name|Object_Name&standalone=1

Where IP_ADDRESS is the IP address of BMENOC0311.
SECTION_NAME is the name of the section used in the PLC program
OBJECT_NAME is the name of the variable used in the ladder logic program and is the object identifier in case of the FBD program

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군