{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can I operate the RM22 product at 4000m above sea level?
For RM22 products, the maximum operating altitude is 2000 meters above sea level.

Please note that the electrical signals characteristic of the product is different if the altitudes exceeding above limit. It is necessary to reduce the switching voltage of the product. Below is an example to operate our product at 4000 meters.

Example:

Customer is using our product at 4000 meters altitude. (Refer to the attached file.)
Multiplication factor = 1.29

Altitude < 2000m --- Max. Switching voltage = 250V
Altitude = 4000m --- Max. Switching voltage = 250V / 1.29 = 194V

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
Altitude correction factor.JPG.jpg [56.5 KB]