{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

Video: Can you use a standard CAT5 cable to connect the ATV630 process drive and the VW3A1111 remote keypad.

Article available in these languages: 일본어, 네덜란드어

Issue:
Using a standard CAT5 cable to connect the ATV630 process drive and the VW3A1111 remote keypad.

Product Line:
ATV630 and ATV930 drive

Environment:
All

Cause:
Wants to connect a standard CAT5 cable to connect the VW3A1111 to the ATV61 drives HMI port.

Resolution:
Yes can you connect a standard CAT5 cable to the VW3A1111 keypad display.

You will need to remove the bottom rubber cover on the VW3A1111 keypad display.   Once the rubber cover is pulled back you will see the RJ45 for attaching the CAT5 cable.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군