{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can the ATV320 be programmed without power?

Article available in these languages: Czech, 스페인어

Issue:
ATV320 Programming without line power

Product Line:
ATV320, Altivar 320

Environment:
All

Cause:
Customer wants to program the ATV320 with a Multiloader without line or control voltage connected to the drive.

Resolution:
Yes, the ATV320 can be programmed via the Multiloader with no external power source applied.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군