{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Is it possible to implement Ethernet/IP explicit messaging in SoMachine?
Issue:
Implement Ethernet/IP explicit messaging in SoMachine?

Product Line:
SoMachine

Resolution:
Using the TM251MESE or the Ethernet version of the TM241 controller, with SoMachine V4.2, you can send and receive explicit messages by using function blocks EIPXM.Set_Attribute_Single and EIPXM.Get_Attribute_Single.
See attached screenshot from the help file of SoMachine.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
Explicit.png [87.31 KB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군