{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the Short Circuit (AIC) rating for Circuit Breakers inside the ATV660 Drive System?
Issue:
Short Circuit (AIC) rating for Circuit Breakers inside the ATV660 Drive System.

Product Line:
ATV660, Process Drive System

Environment:
All

Cause:
NA

Resolution:
All Altivar 660 Process Drives include a circuit breaker as a disconnect device and
have a short-circuit rating of 100,000 A at up to 480 V.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군