{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can the ATV630 be powered up with only the 24VDC control voltage to set the parameters?
Issue:
Can the ATV630 be powered up with only control voltage?

Product Line:
ATV630

Cause:
n/a

Resolution:
Yes.  The ATV600 Series is rated to bring external +24VDC supply and wire to P24 and bring external common to 0v to power up the display and can change the parameters.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군