{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

Can we use PID function and Preset Speeds with the Altivar Process Drives?

Issue:
Can the Altivar Process Drive be programmed to use Preset Speed when also using PID Control?

Product line:
Altivar Process, ATV630, ATV930

Environment:
all

Cause:
Preset does not have priority over the PID function on Channel 1.

Resolution:
The PID loop won't acknowledge a preset speed on the same channel.  Use a Digital input programmed for PID Auto/Manual to take it out of PID.  Then you can turn on a preset speed.
You can set the same Digital Input to both functions if his Access Level is set to Expert.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군