{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Is it possible to configure IO Scanning devices under M580 at different domains?

This article discusses how Modicon M580 EPAC can communicate with devices using IO Scanning at different network domains.
M580 can have IO Scanning devices at different domains which can be configured under ENOC

Example: Communicating devices on "A.B.C.D" network, while the ENOC is on "W.X.Y.Z" network.

This can be implemented either by inserting a router in between NOC03x1.3 and the communicating device, or by using ENOC0321 which has the feature of IP forwarding.

This article is valid with:

Unity Pro software version 11.1 or higher
ENOC Modules version 3

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군