{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What would cause the IP address to reset back to all zeros after power cycling on the ATV61 or ATV71 VW3A3327 Profinet option card?
Issue:
Why does the IP address reset back to all zeros after power cycling the ATV61/ATV71 VW3A3327 Profinet option card?

Product Line:
ATV61 and ATV71

Environment:
All

Cause:
Force to local is set

Resolution:
Check to see if force to local is turned on if so turn it off and use the ref and command switching in menu 1.6 and 1.7.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군