{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can I synchronize the M580 PLC clock by BMENOC03X1 NTP service ?

Issue:
Can I synchronize the M580 PLC clock by BMENOC0301/11 NTP service ?

Product Line:
M580

Environment:
EcoStruxure Control Expert

Resolution:
In order for the time on the CPU module to synchronize with the BMENOC NTP service, you need to enable the network time service, in the DTM browser of the BMENOC, ,then select the checkbox  "Update CPU time with this module".
The project will need to be built and downloaded to the CPU.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군