{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How do you change the motor rotation on the ATV630 or ATV930 Process Drives?
Issue:
ATV630 or ATV930 Process Drives requires to change the motor rotation.

Product Line:
Altivar Process Drives

Environment
All

Cause:
Wants to change the motor's rotation

Resolution:
From the Main menu:
Select Complete settings
Select Motor parameter settings
Select Motor control
Select Output phase rotation
Factory default is ABC. This can be changed to ACB.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군