{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Which explicit command is used to read the IP address of BMENOP0300 in Unity Pro
The IP address can be read by using explicit command Read_Var.
In the ADDM the address would be 'r.m.c.server address'
Here r is rack number, m is module slot of BMENOP0300 module, c is channel & server address is "100".
So the syntax would '0.3.0.100' where 3 is module slot and 100 is server address in the BMENOP0300 module.

Now to read the IP address the modus data mapping is at Offset + 5 for ( IP1 & IP2 ), Offset +6 for ( IP3 & IP4 ).
Note that here the offset starts from zero, Also we need to use Unity Pro V12 so as to work on BMENOP0300 module.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군