{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

Will an M340 processor run in an BMEXBPxx0x backplane?

Issue:
I mistakenly ordered a BMEXBP Backplane with my M340 CPU and X80 IO.
Will the M340 CPU still work with this backplane?

Product Line:
M340

Environment:
EcoStuxure Control Expert (formerly Unity Pro)

Resolution:
Yes. Although the BMEXBPxx0x backplane and the BMEXBPxx02 redundant backplane is designed for use with the M580 with the XBus and Ethernet Backplane, the M340 will operate normally in this backplane. The Ethernet side of the backplane will not be used.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군