{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
ATV32 / ATV320 Where is the ATV Logic functions programmed?

Article available in these languages: 스페인어

Issue:
Programming ATV32/ATV320 Logic functions

Product line:
ATV32, ATV320, Altivar 32, Altivar 320, ATV Logic

Environment:
all

Cause:
n/a

Resolution:
Somove software is used to program the ATV Logic portion of the ATV32 and ATV320 drives. It cannot be done through keypad programming menus.  Once the ATV Logic program is complete, it is saved to the computer along with all other parameters as a .psx file.   This file can then be loaded to the VFD.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
SoMove ATVLogicCapture.JPG.jpg [88.75 KB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군