{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
ATV61 and ATV71 basic integrated modbus setup assistance?
Issue:
Need ATV61 and ATV71 basic integrated modbus setup assistance.

Product Line:
ATV61 and ATV71 standard internal modbus

Environment:
All

Cause:
Basic modbus setup assistance.

Resolution:
Programming: Menu 1.9
Modbus Network
Add- address set to 1 to 247
tbr= modbus baud rate choose 4.8, 9.6, 19.2 or 38.4K
tFO=Modbus format choose 8O1, 8E1, 8N1 or 8N2
ttO= modbus timeout set between 0.1 to 30 seconds.

You must now power cycle the drive and wait until the display goes out and then you can power it back up again after you change any of the modbus settings.

Wiring is pins 4 and 5 for data + and - and pin 8 for com
The wiring connection is a RJ45


슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
Intergrated Modbus manual.pdf [645.74 KB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군