{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can one power up an ATV320/ATV340V drive with an external 24VDC supply?
Issue:
ATV320 and ATV340 with an external 24V DC supply.

Product Line:
ATV320, Altivar 340.

Environment:
All

Cause:
External supply for ATV340, ATV32, ATV320.

Resolution:
You can use an external +24VDC source.
Will need to connect between 24V and COM.
All Com connections are interlinked together.

To supply ATV32 or ATV320 with external 24V supply, you have to connect ext 24V DC to P24 and COM terminals on ATV32/320.
Attached pdf refers to ATV32/ATV320 and shows several cases for better explanation.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
ATV32_ATV320 external 24Vdc connection.pdf [153.01 KB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군