{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What tools can I use to transfer the ATVLogic programming?
Issue:
Customer wants to transfer the ATVLogic programming between ATV320 Drives

Product line:
Altivar 320, ATV320

Environment:
all

Cause:
n/a

Resolution:
ATVLogic can be transferred using Multiloader (V3.17 and higher) and Simpleloader (V1.7 and higher). You should be able to successfully transfer all ATV320 programming, including ATVLogic.

To be successful you have to ensure the drive is stopped and that the FB Status (FbSt) is Stop:
d

If the FB status is Run, you must change FB Command (FbCd) to Stop.
d

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군