undefined undefined
{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How do you set up fault reset over the network with the ATV630 drives embedded Ethernet in I/O profile mode?
Issue:
ATV630 drives embedded Ethernet in I/O profile mode set up fault reset over network.

Product Line:
ATV630 or ATV930 in I/O Profile mode only

Environment:
All

Cause:
Wants to reset the faults over Ethernet using Bit 1 of the command word CMD.

Resolution:
With Profile set to I/O the assignment for fault reset will be C501 as fault reset being Bit 1 of the CMD with embedded Ethernet and I/O profile.
C501 means Bit 1 of the CMD 8501 will allow the faults to be reset over the embedded Ethernet network.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군