{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can a splitter be used to connect a keypad and another network device to the modbus RTU port on the ATV212 drive?
Issue:
Attempting to connect multiple devices to the Modbus RTU Port.

Product Line:
Altivar 212, ATV21, S-Flex

Environment:
All

Cause:
N/A

Resolution:
No.
The Modbus RTU RJ45 port is only designed to accept one path of signal over the network.
The drive can only have one master on one port.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군