{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
M580 RSTP Bridge Priority values
Issue
What values does the M580 use for RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) Bridge Priority?

Product Line
M580

Environment
PLC Configuration software: Unity Pro, EcoStruxure Control Expert

Resolution
The M580 uses:
- Root (0)
- Backup Root (4096)
- Participant (32768)
to set the RSTP Bridge Priority value.

It is used in determining the RSTP Bridge ID value. The RSTP bridge ID is the concatenation of the RSTP Bridge Priority and the MAC address.
The RSTP Bridge ID value is used to determine the RSTP Root bridge (Ring manager) of the spanning tree and is the bridge with the smallest (lowest) RSTP bridge ID.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군