{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Video: How to create an application displayed in popup with Ecostruxure Machine Scada Expert
ow to create an application displayed like a popup with Ecostruxure Machine Scada Expert (VijeoXL)

In the menu Project / Viewer, unselect the option 'Start Maximum'
Possibity to select the option "menu" or and "Rezise Border"

In the tab "Graphics" of "Project explorer", double click on "Graphic script"
Then add the following command in the Sub Graphic_OnStart()

$SetViewerPos (pos x, pos y, size x, size y)

See video for more details
https://www.youtube.com/watch?v=Ld8iBNJ-DH0​

슈나이더 일렉트릭 Korea