{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What are the internal consumption (burden) specification of the ION8650 IO expander module
Issue
Control power specifications of the ION8650 IO expander module

Product Line
ION8650

Environment
Metering application requiring control for the metering devices

Cause
Need to assess burden of IO expander module of the ION8650

Resolution
The power consumption of the 8650 IO Expander is around 2.5 W minimum (typical) and less than 5 W maximum.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군