{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
SEPAM with ACE850. Why I cannot access to the ACE850 Web Pages ?
SEPAM with ACE850. Why I cannot access to the ACE850 Web Pages ?

Answer : The problem is on to the Application Versions installed in the laptop that are not compatible to access to the ACE850 Web pages .
The compatible Version installed on the laptop have to be :
For Internet Explorer Version < or = V11.0.38.
For Java only the V6.0.260 is availble to run with ACE850

IEDL3

슈나이더 일렉트릭 Korea