{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the part number for the CanOpen Fieldbus Option Module for the Altivar Process Drive?
Issue:
Part numbers for CanOpen Fieldbus Option Module for the Altivar Process Drive.

Product Line:
Altivar Process Drive (ATV630, ATV930, ATV650, ATV950, ATV660, ATV960, ATV680, ATV980)

Environment:
All serial numbers for Altivar Process Drive

Cause:
N/A

Resolution:
VW3A3608 - 2 RJ45 Connectors
VW3A3618 - 1 x 9-way male SUB-D Connector
VW3A3628 - 1 x 5-way screw terminal block

Link to the ATV600 CANopen manual: https://www.se.com/us/en/download/document/EAV64333/
Link to the ATV900 CANopen manual: https://www.se.com/us/en/download/document/NHA80945/

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군