{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
On a ATV320 drive, what would cause register 5202, reading logic input status LI6, not to turn on?
Issue:
Register 5202, reading logic input status LI6, is not to turning on when the input is energized.

Product Line:
ATV320 drive

Environment:
All

Cause:
LI6 status is not showing up on register 5202 logic input status.

Resolution:
Reading address 5202 over Canopen or modbus and bit 5 for LI6 is not turning on.

When inputs are wired for SOURCE;
Verify the SW1 switch is in SOURCE position.
Verify the input by measuring LI6 - COM for 24Vdc.
Verify the SW2 switch is in DI6 position.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군