{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How do I setup an ATV212 Drive to start and stop from face display and speed up using an external potentiometer?

Article available in these languages: 스페인어

Issue:
ATV212 configuration to start and stop from face display and speed up using an external potentiometer?

Product Line:
Altivar 212

Environment:
All

Cause:
Wiring and programming

Resolution:
Wiring for potentiometer:
PP for +10VDC
VIB for signal.
CC for common connection

Programming:
Mode and arrow under AUF.
Set CNOD to 1 for main front display start and stop.
Set FNOD to 2 for 0-10VDC from VIB and CC.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군