{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Video: How to use ION Setup to determine how many modules are available for a given ION meter

Issue
Need to determine the number of a specific module either available or in use for a certain meter ION based meter.

Product
ION Supported meters including PM8000

Environment
ION Setup

Resolution

1) Connect to the meter with ION Setup (see ION Setup user guide here)
2) Place in Advanced configuration mode (see ION Setup user guide here) pg.72
3) Click on the folder to highlight to modules in question
4) Hover over the module and wait for tool tip to display the number of modules used and the number available.
Advanced Mode Configuration>> Data Rec Modules

The video below shows how to use ION Setup to determine how many modules of a certain type are available or in use for a given ION meter.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
제품군
자세히 알아보기
제품군
제품군